白皮书: RL78/G12在电动工具充电控制中的应用
随着锂电池在电动工具中应用的越来越普及,研发性能稳定、安全可靠、高效经济的电动工具(锂电池)充电器显得尤为重要。
本应用在综合考虑电池充电的安全性以及成本的基础上,设计了一种基于RL78/G12单片机进行PWM控制的开关电源式锂电池充电器,该系统同时兼具智能报警、实时监测、充电保护等多种功能,有效地克服了一般充电器过充电、充电不足、效率低等缺点。该方案设计灵活,可满足多种型号的锂电池充电需求,且RL78/G12集成化的闪存使其便于软件调试与升级。
主要特点:
- RL78/G12使得产品的智能性与应用性大大提高,且缩短了开发时间,降低了开发成本
- 利用RL78/G12的片内UART通信功能以及其他资源,可将锂电池充电器升级为智能电源管理系统
- 采用新型频率可调、低功耗、脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制器ISL6840为系统助力