オンラインセミナー
ネットワーク同期は、無線ネットワークパフォーマンスを最適化するための鍵となります。協調マルチポイント(COMP)とキャリアアグリゲーション機能を実現するためには、無線アクセスネットワーク(RAN)上の高精度なエンドツーエンド同期が必要となります。このような高精度なネットワーク同期を実現することで、データスループットが向上し、シビアな5Gユースケースのサポートが可能となります。検査や測定、計測、イメージング、ワイヤレスラジオなど、高性能産業用データサンプリングアプリケーションは、低ノイズクロックを使用して低エラー率と高データ変換効率を保証するミッションクリティカルな使い方の一例です。
このオンラインセミナーでは、5Gネットワークの同期要件を実装するための統合クロックソリューションについて詳しく説明し、CPRI/eCPRIのクロックのフィルタリング、IEEE 1588のステアリング周波数、データコンバーターの同期、極めて低い位相ノイズとジッターの実現など、それぞれが必要な場面におけるソリューションをご紹介します。
オンラインセミナーでは、以下の内容をご説明します。
- 5G RAN同期の課題を解決するルネサスのシングルチップ無線シンクロナイザ
- 無線やデータコンバータアプリケーション上でS/N比の最大化をサポートする最新のジッター減衰器とその機能
講師紹介:
Andreas Guenther
RFタイミング プロダクトラインマネージャ
ルネサス エレクトロニクス
2005年にタイミング製品のマーケティングエンジニアとしてIDTに入社。現在ルネサスのマーケティングディレクタとしてRFタイミング製品を担当。IDT社以前は、モトローラ/フリースケールにて、さまざまな製品のアプリケーションおよびマーケティングエンジニアを経験。ケムニッツ工科大学で物理学/電子部品の学位を取得。