RX65Nクラウドキットお試しキャンペーン
RX65Nクラウドキットは、IoTエッジデバイスの開発にすばやく着手でき、開発のスタートアップを支援します。このキットには、IoT機器のプロトタイピング支援と評価のための3つのボード(クラウドオプションボード、Pmodモジュール、RX65Nターゲットボード)が含まれています。Amazon
FreeRTOSベースの2種類のサンプルプログラムを提供し、Amazon FreeRTOSに組み込まれた既存のソフトウェアライブラリを使用して、自由に拡張、変更、削除できます。
この機会にぜひご応募ください。
主な特長:
- Amazon FreeRTOS認定のアマゾン ウェブ サービス(AWS)クラウドへの安全でセキュアな接続がを可能
- 編集/デバッグ可能なAWS通信サンプルプログラムの無償提供でIoTデバイスのプロトタイピングを支援します。
- IDEツールe2studioで、Amazon FreeRTOSとネットワークスタックとコンポーネントライブラリの設定を支援し、開発工数を削減します。
*RTK5RX65N0S00000BE (欧州、日本製品名)
**RTK5RX65N0S01000BE (北米製品名)
キャンペーン概要:
- 対象製品:RTK5RX65N0S00000BE、7台
- 応募期間:2019年 11月 5日(火)~ 2019年 12月 2日(月)
- 当選発表:12月下旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。
※当社および関係者のご応募はご遠慮ください