オンラインセミナー
Bluetooth® 5.0 Low Energyには、デバイスを接続するためのトポロジとして、フィットネストラッカーや健康管理機器で幅広く使用されている1対1のデバイス通信のポイントツーポイント、探し物の発見や道案内と言った1対多のデバイス通信のブロードキャストがあります。Bluetoothではこれらを組み合わせて色々な使い方が可能で複数のシステムを安全に制御、監視、自動化するために、ビルオートメーションやセンサーネットワークでは多対多のデバイスの通信であるMeshが使われています。これは、利便性と効率性に重点を置く現在のライフスタイルに適しています。
本セミナーでは、Bluetooth 5.0 Low EnergyのトポロジやMESHのフラッディングによるデータ転送方式等について詳しく説明します。また、Bluetooth 5.0 Low Energyの全機能をサポートするRX23Wと、メッシュネットワークを使ってスマートホームを開発するためのBluetooth Meshソフトウェアパッケージの使用方法もご紹介します。
講師紹介:
Michael Sarpa
プロダクトマーケティングマネージャー
ルネサス エレクトロニクス
Michael Sarpaは、ルネサスのフラグシップRX 32ビットMCU製品ラインの製品マーケティングと顧客開発を担当しています。組み込み開発者との協業およびサポートにおけるMichaelの25年以上の経験は、次世代プラットフォームを開発する際に、顧客およびエコシステムパートナーに優れたリソースを提供します。