ISL81601EVAL1Z評価ボードのお試しキャンペーンを実施中
新製品の ISL81601 は、昇圧/降圧モードのどちらにおいても両端でピーク電流を検出し、サイクルごとに両方向への電流制限を実現できる業界唯一の双方向コントローラです。
ISL81601EVAL1Z 評価ボードを使えば、このISL81601双方向60V同期型バックブースト・コントローラの評価を、簡単かつ完全に実施できます。例えば以下のような項目の評価が可能です。
- 9Vから60Vまでの幅広い入力電圧レンジ
- 双方向同期
- パルス・スキッピングDEM動作による低負荷効率モード
- プログラム可能なソフトスタート
今なら無料で ISL81601EVAL1Z 評価ボードをお試しいただけるキャンペーンを実施中です。
-
キャンペーン概要:
- ISL81601EVAL1Z 評価ボードを抽選で3名様にプレゼントいたします。
- 応募期間:2018年10月23日(火)~11月16日(金)
- 当選発表:12月中旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。 - 当社および関係者のご応募はご遠慮ください。