オンラインセミナー
今日ではネットワークに接続するIoT機器は珍しいものではなく、産業、民生などの様々な分野で一般的になりつつあります。IoT機器を将来にわたり進化させ続けていくためには、設計者はアプリケーションを様々な観点から継続的に改善しなければなりませんが、その実現に向けては以下のような課題が立ちはだかります。
・ 性能と消費電力のトレードオフ
・ 機能性と製品サイズのトレードオフ
・ ニューノーマルで求められる非接触制御
・ ネットワークからの様々な攻撃への対策
ルネサスが新たに発売したRXファミリマイコン「RX671」は、これら全ての課題を1チップで解決します。
このオンラインセミナーでは以下の情報を入手できます。
・IoT機器の改善に向けた様々な課題を解決するRX671の特長
・開発に役立つ2種類のRX671評価ボード
講師紹介:
牛込 基
ルネサス エレクトロニクス
ルネサスのオリジナルCPUコアを搭載した32ビットマイコン、RXファミリの開発経験を経て、現在はマーケティングを担当。市場の将来を見据えた使いやすいマイコンを提供すべく活動中。