AE-CLOUD2キットお試しキャンペーン
新製品の
Renesas Synergy™「AE-CLOUD2」キット
は、ハードウェアとソフトウェアを含む完全なリファレンスデザインパッケージです。このキットにより、セルラー接続を容易に評価することができるので、ユーザはLPWA(Low Power Wide Area)セルラーでのIoTアプリケーションの早期構築が可能となります。
「AE-CLOUD2」キットは、新たな「Synergy Software Package(SSP)」v1.5.0と組み合わせて使用することで、IoTセンサデバイスのエンタープライズクラウドサービスへの接続を、4G/LTE Cat-M1およびCat-NB1(いわゆるNB-IoT)を用いて簡単に実現することができます。
発売を記念して、キットのお試しキャンペーンを実施中です。この機会をぜひお見逃しなく。
キット同梱物
- Synergy S5D9 MCUボード
- 802.11 b/g/n Wi-Fiボード
- セルラー Arduino Shield
- USBケーブル 2本、イーサネットケーブル 1本
- セルラーアンテナ、GPSアンテナ
※注:本キットでセルラー通信をする際には、SIMが必要になります。SIMの取得・インストール手順は、選択した通信キャリアによって異なります。
キャンペーン概要:
Renesas Synergy™「AE-CLOUD2」キットを抽選で3名様にプレゼントいたします。
- 期間:2018年10月12日(金)~11月9日(金)
- 当選発表:12月中旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。 - 当社および関係者のご応募はご遠慮ください