オンラインセミナー

MRAMは、不揮発性磁気抵抗ランダムアクセスメモリです。電荷または電流の形で保存する他のRAMとは異なり、データを磁区に保存します。他の不揮発性メモリと比較して、MRAMは、バックアップデータを取得する際に低消費電力と高速性を必要とするアプリケーションに適しています。 ルネサスは、M1000/M3000ファミリーシリーズで次世代MRAMテクノロジを提供します。M1000/M3000シリーズは、20年以上のデータ保持と大容量メモリにより、増大する不揮発性アプリケーションのニーズを満たします。 このオンラインセミナーでは、MRAMが他のメモリ技術との比較、およびシステムにとって適切な選択肢となる主要なパラメーターについて説明します。

講師紹介:

Steven Lee Steven Lee
ルネサス エレクトロニクス

IoTシステムグループを管理しており、センサ技術を含む高度なテクノロジーに重点を置いて、ワイヤレス接続に取り組んでいます。MEMSベースのセンサの開発および商品化の経験があり、MEMS圧力センサに関する実用特許を取得しています。新しい取り組みとして、学生や新規従業員向け教育に注力しています。

こちらからご登録の上、ご視聴ください

過去ログイン情報から、ユーザ情報を推定表示しています。 ご本人でない場合は、こちらをクリックください。