评估ISL9241 USB‑C™升降压充电器
使用 ISL9241EVAL1Z 评估板体验ISL9241 USB-C™降压 - 升压充电器的全部功能。 从PROG引脚到GND,电阻可用于编程默认的串联电池节数,开关频率和适配器电流限制充电功能。
ISL9241是一款可配置降压 - 升压窄输出电压直流(NVDC)和混合电源降压 - 升压(HPBB)组合充电器,采用Renesas R3™ Technology,可提供高轻载效率,支持快速瞬态响应和无缝DCM / CCM切换,适用于各种移动和工业应用。
即刻申请ISL9241EVAL1Z评估板›
主要特性:
- 降压 - 升压NVDC和HPBB充电器,用于2节,3节或4节锂离子电池
- 输入电压范围3.9V至23.4V(无死区)
- 自主充电结束(EOC)选项
- 系统功率监测PSYS输出
- PROCHOT#开漏输出
立即填写表格, 您将有机会获得免费ISL9241EVAL1Z 评估板!
-
活动概况:
- 我们将随机选出3名获奖人员, 送出ISL9241USB-C评估板。
- 活动时间:即日起~2019年1月20日
- 名单公布:2019年2月中旬
※将通过电子邮件通知获奖人员。